This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:格雷支持需求

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5149, LM5148, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384680/lm5149-gree-support-need

器件型号:LM5149
Thread 中讨论的其他器件: LM5148LM5145、LM5146

工具与软件:

大家好、团队成员:

我是 Gree FAE Ryker。 最近、这家公司希望按照以下要求找到一款高功率降压转换器。 LM5149是否适合这些请求?  我们是否有更多合适的器件? 谢谢。

  • 输入电压:48V
  • 输出电压:12V
  • 输出电压纹波:<1V
  • 平均输出功率:107W

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:

    是、此处提供了 LM5148 (无 AEF)或 LM5149 (带 AEF) 80V 电流模式控制器。 还要考虑 LM5145 75V 电压模式控制器(更高的栅极驱动电平、以实现更快的开关)。

    ——

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 LM5146 EVM https://www.ti.com/tool/LM5146-Q1-EVM12V、其输出电压为12V、输出电流为8A、频率为400kHz、非常接近客户的规格。 LM5146与 LM5145相同、但额定输入电压为100V、而不是75V。