This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692 Sepic 转换器 MOSFET 开关问题

Guru**** 2517880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378659/tps92692-q1-tps92692-sepic-conveterter-mosfet-switching-issue

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

您好!

我正在从事 SEPIC 转换器设计以实现以下散射。

VIN 8V 至16V

输出电压21V

输出电流为0.75A

Fsw:400kHz

我将检查8V 至16V 的 MOSFET 漏极波形。 直到13V VDS 信号正常。 当我交叉14V 时、VDS 开始再次双开关。

还随附了相应的波形。

请建议我的设计中可能有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    请分享一份完整的原理图、目前该原理图只是部分内容、不清楚。

    您说 VDS-VIN 电压是什么意思? 请解释这些波形、绿线是否意味着 Vgate?  

    BR、

    黑利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将电子邮件作为机密信息进行分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 是输入电源电压、VDS 漏源电压(绿色线)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    是的、您可以通过电子邮件发送给我。

    BR、

    黑利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享您的电子邮件 ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanvir、我给您发送了电子邮件、请检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    您是否收到我的电子邮件? 或者、您在这个问题上有什么进展吗? 谢谢~

    黑利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    我将关闭此帖子、如果您有任何其他问题、请发布新问题。 谢谢!

    BR、

    黑利。