工具与软件:
尊敬的专家
我想询问 BQ76952的平衡问题。 完全连接到16个电池时、均衡过程中会出现以下现象:
①同时激活奇数字符串1、3、5、7、9 11、13、15和8。 硬件测量到第15个灯串均衡未开启且电流未上升、但软件读取到均衡状态已开启;
② Ω 同时打开2、4、6、8、10、 12、14、16和8个偶数字符串。 硬件测量第16个灯串均衡未开启、电流没有上升、但软件读取到均衡状态已开启;
③同时打开1、3、5、7、9、 11、13、16和8个电池单元、硬件测量第13个均衡未打开、第16个均衡再次打开、但软件读取均衡状态已打开;
④在启用奇数字符串9、11、13和15的同时、硬件测试了第15个字符串均衡未开启、但当更改为9、11、13和16个字符串时、它们都可以再次开启;
⑤只有前6个奇数或偶数字符串可以打开,但切换到后6个字符串时,最后一个字符串无法打开
⑥在打开3个字符串的情况下,可以打开奇数或偶数字符串的任意组合;
据了解、当16个灯串(例如12或14个灯串)未完全连接时、不会出现这种现象。 我想问一下、它是与连接的电池节数有关、还是需要软件配置? 目前在手册中找不到相关说明。 请及时回复。 非常感谢。