This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ75952均衡问题咨询

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381101/bq76952-bq75952-equilibrium-question-consultation

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的专家

我想询问 BQ76952的平衡问题。 完全连接到16个电池时、均衡过程中会出现以下现象:
①同时激活奇数字符串1、3、5、7、9 11、13、15和8。 硬件测量到第15个灯串均衡未开启且电流未上升、但软件读取到均衡状态已开启;
② Ω 同时打开2、4、6、8、10、 12、14、16和8个偶数字符串。 硬件测量第16个灯串均衡未开启、电流没有上升、但软件读取到均衡状态已开启;
③同时打开1、3、5、7、9、 11、13、16和8个电池单元、硬件测量第13个均衡未打开、第16个均衡再次打开、但软件读取均衡状态已打开;
④在启用奇数字符串9、11、13和15的同时、硬件测试了第15个字符串均衡未开启、但当更改为9、11、13和16个字符串时、它们都可以再次开启;
⑤只有前6个奇数或偶数字符串可以打开,但切换到后6个字符串时,最后一个字符串无法打开
⑥在打开3个字符串的情况下,可以打开奇数或偶数字符串的任意组合;
据了解、当16个灯串(例如12或14个灯串)未完全连接时、不会出现这种现象。 我想问一下、它是与连接的电池节数有关、还是需要软件配置? 目前在手册中找不到相关说明。 请及时回复。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    几个问题:

    1.你的电池电压是多少?

    2.可以尝试移除 VC 引脚之间的齐纳二极管并重试吗?

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas  

    (1)第一个问题、经过实际测试、发现当发送开启奇数灯串均衡的命令时、当单个电压低于3.2V 时、所有奇数灯串都可以均衡、电流增大;但当单个电芯的电压大于约3.4V 时、最后一个奇数灯串的电流不上升、所有其他灯串都有电流上升和平衡开路。 当单节电池的电压大于3.6V 时、所有灯串中都不会出现电流上升、并且无法实现平衡开路。 我想问一下、理论上是否应该有一个逻辑:电压越大、平衡电流越大?
    (2)第二个问题,经过实际测试后,与二极管无关,删除和添加没有任何效果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    如果电池正在平衡、我建议将示波器探头连接到 VCx 引脚本身、这不是一个恒定值。

    现在、由于电芯电压 、Thomas 建议移除 VCx 引脚之间的齐纳二极管、 在平衡期间、某些引脚的电压可能接近电池电压的两倍、因此这些齐纳二极管可能会开始导通并影响电池平衡。  

    根据您所说的内容 、我想知道这是否相关、因为当平衡开始出现问题时、它取决于您的电池电压。 是否全部删除了 ZD14/ZD20/ZD3/等?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的路易斯

    早上好、验证之后、所有进入芯片端口的电视管都已被取出。 均衡可以正常开启、并且均衡的波形是正常的、不受电压的影响;

    问题1:TVS 如何影响此处的均衡功能、以及为何添加 TVS 均衡会影响驱动波形。

    问题2:如果在此处移除 TVS、电池热插拔是否会影响 AFE 芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    [报价 userid="470630" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381101/bq76952-bq75952-equilibrium-question-consultation/5291146 #5291146"]问题1:TVS 对此处的均衡功能有何影响、以及为何添加 TVS 均衡会影响驱动波形。

    这是因为、在均衡期间、引脚电压本身可能会发生变化(参见 F 图5-1. CB_SLOW = 0x00、电池4 (黄色)= 3.7V、电池3 (蓝色)= 3.5V 时的电池平衡 状态 使用 BQ769x2电池监测器实现电芯平衡参考应用手册)。  

    在两个 VC 引脚上、当电池平衡时、所看到的电压可能约为电池电压的两倍。

    问题2:如果在此处卸下了电视、电池热插拔是否会影响 AFE 芯片。

    我会建议使用 电压更高的 TVS 二极管、至少是电芯电压的两倍。 因此、如果最大电池电压为4.2V、我建议 在此使用9V TVS 二极管。

    TVS 二极管也可能位于电芯侧、在滤波器元件之前、这也是可以的。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon