This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EEVM:BQ25756EEVM

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25756E, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367370/bq25756eevm-bq25756eevm

器件型号:BQ25756EEVM
主题中讨论的其他器件:BQ25756BQ25756ETPS2663

工具与软件:

还有另一个奇怪的地方。 EVM 板原理图显示"mode"位于引脚17上。 数据表显示引脚17是 PGND。

哪一个是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dante、

    这里的数据表是正确的。 原理图上的 MODE 引脚适用于 BQ2575X 器件系列的不同型号。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我完成了一个使用 a 的设计

    双向电源开关 TPS26633、TUSB320LA、BQ25756和 A BQ7427。 其中有很多工作要做。 是否有人可能会审查此内容?

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dante、

    我可以查看您的 BQ25756原理图。

    USB PD 团队可以查看 TPS26633 和 TUSB320LA 的原理图。

    电池电量监测计团队 BMS-BGP 可查看 BQ7427的原理图。

    您能否提出新问题、以回顾每个器件的原理图? 这样可以使螺纹保持清洁。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    那么、我应该将原理图放在哪里?

    添加到该线程?

    我是否也需要将其发布到其他论坛?

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dante、

    您能否在每个论坛上创建新的 E2E 主题? 感谢您的配合。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    在我提交原理图之前、我有一个问题。 我的设计具有一个输入电源开关(2个 FET)、后跟一个电子保险丝(TPS2663)、然后是电池充电器(BQ25756E)。

    电子保险丝可在其输入端处理-60V 至+67V 的电压。  

    我需要防止任何负电压浪涌进入电池充电器甚至更高。

    您对如何实现这一点有什么建议吗? (可能是电子保险丝输出/电池充电器输入上的 TVS)

    另外、请记住、功率流是双向的、这意味着我的开发板可以灌入功率或拉取功率。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dante、

    我认为、要防止负电压浪涌、在输入端使用 TVS 二极管或肖特基二极管可能是您的最佳选择。 您认为这适合您的原理图吗?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    对于单节电池设计、我应该在哪里设置 FB?

    在评估板上、将其设置为3.5V。 实际上、我认为单节电池可能

    3.5V 至4.2V 之间的任何电压。

    谢谢!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我想我找到了最后一个问题、但我很难使反向模式正常工作。

    您能告诉我需要做什么才能使它正常工作吗?

    我已断开 VIN 电源、已连接电池、并且已通过 EN_REV 启用反向模式。

    谢谢!

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dante、

    感谢您耐心等待。 我从办公室出来的星期四和星期五。

    使用反向模式时的电池电压是多少?反向电压设置是多少? 您是否看到充电器发生了任何切换?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来 UVLO 的最小电压为4.2V、不适合单节电池设计。

    我想这款器件能够做到这一点吗?

    如果我使用电源代替电池、将其设置为5V、则反向模式有效。

    此外、必须将 DRV_SUP 设置为>4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dante、

    当电池电压高于3V 时、反向模式应该能够工作。 您可以在8.3.6节中找到要在反向模式下工作的检查清单。 我在下面发布了一张数据表的屏幕截图。

    您的反向电压设置也是怎样的? 我认为您的应用应该符合这一要求。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    这是我在数据表中找到的值。

    这在工作台上进行了验证。 如果电池电压低于此反向模式将不起作用

    此外、DRV_SUP 必须大于4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dante、

    我明天会再给您介绍这方面的内容。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dante、

    我一直很忙,我会在一周结束前回复你。 感谢您耐心等待。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我需要结束这个演示。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dante、

    BQ25756将需要至少3.8V 的电压才能启动反向模式。 反向模式应 在3V 电压下停止工作。 很抱歉沟通有误。

    如果您对此有任何问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    根据我在工作台上完成的工作以及数据表中的规格、您可以确认。

    DRV_SUP 必须> 4V

    UVLO 必须> 4.2V

    这就使得使用单节锂电池成为问题、除非 DRV_SUP 和 UVLO 由以外的电源供电

    对于电池来说、这是因为电池电压的范围可以在3.5V 至4.2V 之间

    请注意 DRV_SUP

    也许您可以解释一下这对反向模式意味着什么:

    (VAC_ok)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan

    我刚刚发现、当我在评估套件上选择反向模式时、除非电池电压相等、否则它不会工作

    4.2V 左右。

    对于该测试、DRV_SUP = 5V 且 ACUV = 5V。

    因此、仅当电池端子上的电压为4.2V 或更高时、反向电压才会开启。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dante、

    UVLO 和 VVAC_OK 仅适用于在正向模式下运行的转换器。

    在实验室中、我能够测量在3.8V 最低电压下的反向运行情况。 您是否使用 BQ25756E EVM 进行这些测试?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的响应。

    是在反向模式下可能3.8V 的电池将起作用、不幸的是、这对于单节锂电池而言不足以满足要求。

    这种类型的电池可以低至3.5V 左右、然后反向模式将不起作用。

    我发现、我可以通过在电池线路上使用连接至5V 电压的二极管持续100毫秒左右来引导反向模式运行、然后将其断开。

    有什么意见?

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ethan、我收到了客户的很大压力、要求我完成设计并解决未决问题。

    我们可以通过电子邮件继续吗?

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我请求您提供一个电子邮件地址以继续此次讨论。

    现在最重要的是要了解数据表中指出电池的需求原因

    高于3V (第23页和数据表中的许多其他位置用于启用反向模式)、但在工作台上

    我需要将电池电压设置为>3.8V 才能使评估板进入反向模式。

    数据表是否错误?

    请尽快回复。。 事情正变得至关重要。

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dante、

    数据表是否错误?

    是的、数据表不正确、我们正在努力在数据表上纠正此问题。 在我的答复中、我本应该更清楚地说明这一点。

    [报价 userid="37989" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1367370/bq25756eevm-bq25756eevm/5265398 #5265398"]

    我发现、我可以通过在电池线路上使用连接至5V 电压的二极管持续100毫秒左右来引导反向模式运行、然后将其断开。

    有什么意见?

    [报价]

    这应该起作用。 请记住、SRN 和 SRP 引脚之间的电压差不应超过0.3V。

    我们可以通过电子邮件继续吗?

    是的、我会告诉您详细信息。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    板将不再 为电池充电。
    上周工作顺利。
    GUI 显示正在进行充电、但没有电流发送到电池、
    所有 DRV 信号都为低电平、SW 信号为低电平、没有发生任何情况。
    有什么建议吗???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    板将不再 为电池充电。
    上周工作顺利。
    GUI 显示正在进行充电、但没有电流发送到电池、
    所有 DRV 信号都为低电平、SW 信号为低电平、没有发生任何情况。
    有什么建议吗???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dante、

    我已经通过电子邮件回答了您的问题。

    如果您有任何其他问题或获得更多数据、可以在此处发布吗?

    此致、
    埃森·加洛韦