This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750EVM:BQ25750EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384594/bq25750evm-bq25750evm

器件型号:BQ25750EVM

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我写信的目的是希望澄清有关 BQ25750EVM 上提到的安全警告。 具体而言、我想理解以下几点:

  1. 有关电击导致死亡风险的警告:
    • 此警告是否是由于评估模块上可能产生超过50V 的交流电?
  2. 您能否确认 BQ25750EVM 上的 VAC 引脚是否可以接受交流(AC)和直流(DC)模式?

此致

Enrico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Enrico、

    建议的最大输入电压为55V。 如果输入电压较高并使用外部栅极驱动器、则可产生高达75V 的电压。

    2.该 EVM 只能接受直流电。 VAC 是一个旧术语。 "AC"来自交流适配器。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦