This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A39:PDN 模型。

Guru**** 2383510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A39
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381232/tps7a39-pdn-model

器件型号:TPS7A39

工具与软件:

您好!

我正在使用 LDO TPS7A39、并且想使用 ANSYS Siwave 对 PDN 进行仿真。

其中需要添加源的电阻和电感 ESL ESR。

为了使特性准确、该器件应使用哪些值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    其中需要添加源的电阻和电感 ESL ESR。

    [报价]

    您是否需要输入电压源?

    谢谢!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nick、实际上我在问它的输出模型、不认为仿真中的 LDO 为理想电压源。

    但是,如果你有关于输入要求的信息,它将是非常有用的也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    应该已对输出阻抗进行建模、因此您无需在外部添加输出阻抗。 由于没有直接输入源阻抗要求、因此我无法提供相关指导。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nick、 我不在谈论使用模型进行 Spice 仿真。

    我要尝试使用 ANSYS Siwave 进行 PDN 仿真、因此我要问器件特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    明白了。 我认为最好的方法是在工作台上测量输出阻抗、然后就可以对其进行建模、展现您认为最合适的方式。 输出阻抗通常不能很好地近似为一阶模型、因此自行查看会很有帮助。 输出阻抗在很大程度上取决于负载、因此我需要负载条件以及输出电容器。 您的输入/输出电压状况如何?

    谢谢!

    Nick