This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013:断电时、输出不是单调的

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383878/lm5013-the-output-is-not-monotonic-when-powered-off

器件型号:LM5013

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户在 Switch 项目中使用 LM5013。 输入为52V、输出为12.5V。 客户报告断电时 Vout 不是单调的。
我想知道这是否与 PWM 占空比限制和 VOUT 保护响应相关。 请帮助内部检查是否存在类似的调试体验。

附加的测试波形:
CH1= Vout、CH2=EN、CH3=Vin

比较

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    我怀疑关断期间的输入电压在 UVLO 附近反弹、从而导致 Vout 串联导通/关断(也称为电动划船)。 请注意、EN 分压器上有很大的时间常数、这会导致延迟和 Vin 可能达到转换器 UVLO 设置。 尝试取下盖子。 您还可以通过将 EN 拉至低电平来测试它。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    取下盖子或将 EN 拉低可正常工作。

    但从波形来看、当第一次重新启动时、Vin = 13V、Ven = 4.8V、此时 Vin > Vout (12.5V)。 我想知道输出电压为什么会下降以及为什么会重新启动?  为何重新启动间隔不同?

    此致、
    海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    从原理图上可以看出、3类耦合电容器的51pF 电容很低、并且可能由于49.9kΩ 反馈电阻而产生一定程度的放电、从而使 FB 电压行为变得复杂。

    此外、上部反馈电阻器两端不需要电容器(仅适用于输出纹波为三角形并且需要以比 FB 分压器更高的增益耦合到 FB 的情况)。

    在 EN 分频器上10uF 肯定太高。 EN 节点上不应有太多噪声。

    此致、

    TIM