This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:通过 USB 供电时 PMIC 会变得格外热

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376782/bq25895-pmic-getting-exceptionally-hot-when-suppied-via-usb

器件型号:BQ25895

工具与软件:

我已在设计中实施了一款 BQ25895、计划将其 PMID 输出用作 USB/电池供电仪器的5V 主电源。

给系统首次加电时、我注意到 BQ25895 会变得非常热、消耗的电流超过1.5A。

为了找出问题、我做了以下工作:

  • 将 PMIC 输出与3V3稳压器电源隔离(从控制器和各种其他下游元件断电)
  • 断开蓄电池连接

执行此操作后、PMID 引脚输出上只有几个空闲器件(电源门)(两者都被禁用)、但 IC 仍然发烫。

我对输出进行了一些测量:

  • PMID:3.1V  
  • VSYS:2.6V

在创建我的设计时、我曾尝试遵循"BQ25895原理图检查清单"文档、因此我不确定是否/从哪里做错了导致这个问题。 是否有机会  

如果有人可以视而不见并提出一些会被感激的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    我们正在调查您的查询、并将在美国时间今天结束前提供最新信息。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    我已经查看了您的原理图、没有发现明显的问题。 您拥有所有必要的组件。  

    在后续调试步骤中、预计在 VBUS 上输入5V 时、PMID = 3.1V 和 VSYS = 2.6V 的测量不会发生。 您是否已验证 VBUS 引脚上实际上存在5V 的电压? VBUS 和 PMID 之间只有1个 FET (如数据表第14页的功能框图所示)、因此在施加5V 电压时、PMID 也应测量接近5V 的电压。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garrett:  

    感谢您的答复。 经过一些修补后,似乎有一个问题在制造。 重新放置二极管(D13)似乎可以解决过热问题。

    在未连接电池的情况下、PMID 现在非常靠近 VBUS。

    我已经注意到了另一个问题、但是、这次使用 VBAT、因此结果是 VSYS。

    我有一个单节2800mA 锂离子电池、未连接时电压为3.85V。 但是、将此端口连接到系统时、在 USB 电源连接到 VBUS 时、VBAT 上的读数为0.62V、在 VBUS 未供电时、该读数为0.95V。 VSYS 处为~50mV。

    • 我已经将 STAT LED 源更改为源自 PMID 的3V3 -当 VBUS 通电时、STAT LED 是静态的
    • 我已经确认! CE 引脚为低电平
    •  BQ25895以所有默认配置运行

    有什么想法吗? 执行最基本的电池相关功能是否需要特定的配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每种情况下的所有寄存器读数是多少?

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ning、

    当由5V USB 电源供电时、我们从寄存器中读取以下数据

    寄存器00 = 48
    寄存器01 = 5
    REG 02 = 3D
    REG 03 = 3a
    REG 04 = 20
    REG 05 = 13
    REG 06 = 5e
    REG 07 = 9d
    寄存器08 = 3
    REG 09 = 44
    寄存器0A = 93
    REG 0b = af
    寄存器0C = 0
    寄存器0d = 13
    寄存器0E = 0
    寄存器0F = 0
    寄存器10 = 0
    寄存器11 = 98
    寄存器12 = 0
    寄存器13 = 42
    寄存器14 = 39
    我们仅在连接电池的情况下读取数据。
    寄存器00 = 48
    寄存器01 = 5
    REG 02 = 3D
    REG 03 = 3a
    REG 04 = 20
    REG 05 = 13
    REG 06 = 5e
    REG 07 = 9d
    寄存器08 = 3
    寄存器09 = 64
    寄存器0A = 93
    寄存器0b = 2
    寄存器0C = 0
    寄存器0d = 13
    寄存器0E = 0
    寄存器0F = 0
    寄存器10 = 0
    寄存器11 = 0
    寄存器12 = 0
    寄存器13 = 8
    寄存器14 = 39
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将检查并尽快回复您。

    谢谢!

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、您是否设法查看了这个视频?

    谢谢!
    Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    我们的大部分团队上周较晚才在美国度假。 我将在今天或明天审查并提供最新情况。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Craig、  

    请查看我的以下评论。  

    它是否需要通过特定配置来执行最基本的电池相关功能?

    如您已验证、假设 CE 为低电平、BQ25895不需要特定配置来执行充电。  

    在我看来、调试的第一步应是确定电池电压与预期不符的原因。 为了简化测试、您可以从仅连接电池开始、并通过将 OTG 引脚拉至 GND 来禁用 OTG 升压模式(或通过 I2C REG03[5]= 0禁用 OTG)。 在此状态下、电池应直接为 SYS 输出供电。  

    "仅连接电池时"寄存器日志显示 BATFET_DIS (REG09[5])位设置为1。 这可能是由于在 VBAT 上测得的电池电压过低并尝试启动升压模式所致。  禁用升压模式后、REG09位5应保持0。  

    如果在禁用升压模式的情况下、在 BQ25895的 BAT 和 SYS 引脚处测得的电压仍然远低于预期、那么从电池终端到充电器 IC 的整个过程中似乎存在一些硬件问题。  

    此致、

    Garrett