This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:化学物质 ID 特性

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384568/bq34z100-g1-chem-id-characterization

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具与软件:

使用 GPCChem 工具和 SLVA725A 过程后、我遇到同样的问题。 我的 最佳化学 ID 偏差为12.11%。 我使用的电池组有8节串联的(3.2V 和4Ah)磷酸铁锂电池。 我认为需要对该电池组进行表征、除非您先查看数据。 我可以发送超过3个可充电电池组以及所需的任何电池信息、例如电池数据表、GPC_REPORT、日志数据和电池表征表。 我还需要 FAE 联系人来接收报价。

谢谢!

Cole.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cole:

    您的细胞很可能需要表征。

    请联系您当地的 TI 办事处寻求 FAE 的帮助、如果您对此有任何问题、请回复此主题。

    此致、

    Evan