This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2981:请求提供停产信息

Guru**** 2504505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382678/lp2981-requesting-for-end-of-life-information

器件型号:LP2981

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

我们正在 其中一款器件中使用 MPN:LP2981IM5-3.0/NOPB LDO。  

之前、我们已经看到此器件寿命即将结束、最后可采购期限(LTB)。  

根据最新的 PDN# 20240404000.3、相同的 MPN 将一直到可订购状态、并且不再具有 LTB。  

您能提供预期的信息吗 寿命终止 是什么?  

谢谢!  

Vishwanath G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwanath

    此器件目前被视为正在供货、没有即时 EOL 计划。 但是、它是基于旧工艺技术创建的。 有更好的现代替代方案、如 TPS7A2430DBVR。 如果 可能的话,建议迁移到更现代的地方。   

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron:  

    感谢您发送编修。 我们在我们的计划中有这个建议的 MPN。 唯一的问题是要知道零件支撑的生命风险。  

    我们是否可以预期此器件(LP2981IM5-3.0/NOPB)的生命周期大约为6-8年?

    此致、  

    Vishwanath G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwanath

    是的、生命周期至少应持续6-8年。

    ~ Aaron