This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:充电状态的 GPIO 指示

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383930/bq40z80-gpio-indication-of-state-of-charge

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

是否可以通过多功能引脚将充电状态映射到 GPIO? LED 上当前可通过 LEDCNTLA、B 和 C 引脚获得充电状态。 在 DISP 按压或 LED 显示屏按压命令之后、这些信号通过三态多路复用方案(也称为"Charlieplexing")驱动 LED 保持时间。 而是寻找充电状态的静态指示。

实际上 ChargingStatus () HV、MV 和 LV (高电压、中电压和低电压)位可以通过 FlagMapSetUp 映射到 GPIO。 我 希望获得 Impedance Track 算法确定的充电状态、而不仅仅是电池电压。 该器件已经对 LED1……使用的 CHG 和 DSG 阈值进行了编程。 LED6、因此固件会根据这些阈值检查充电状态、原则上、我想要访问的位确实已 存在。 是否可以将位(SoC > DSG Thresh 1、SOC > DSG Thresh 2、... SOC > DSG Thresh 6)映射到 GPIO 引脚(可能通过固件更新)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我认为、如果不创建固件更新、这是不可能的、我会问我们的固件团队这是不是可能的。

    此致、

    Anthony Baldino