This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606EVM:当输入为12.5V 时、我们可以支持12V 5A 输出吗

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384095/tpsm63606evm-could-we-support-12v-5a-output-when-12-5v-input

器件型号:TPSM63606EVM
主题中讨论的其他器件:TPSM63606

工具与软件:

TI 人好

客户希望在4节串联锂电池 系统中使用 TPSM63606。

因此、最大输入电压为4 * 4.2V

要让电池更充分地放电、客户需要能够在电池电压降至12.5V 时稳定地将12V/5A 电源转换为后级。 但是、当客户实际测试 EVM 电路板时、发现当输入电压降至13.5V 时、EVM 无法输出12V/5A。 这是什么原因。 该怎么做、是否还有其他电源模块建议?

非常感谢。