This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:断开 VIN 引脚

Guru**** 2766885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384305/lm5146-q1-disconnect-vin-pin

器件型号:LM5146-Q1

工具与软件:

您好!

如果我们将 VIN 引脚保持悬空、情况是否正常? 我们有一个直接连接到 VCC 引脚的12V 外部偏置稳压器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyama,

    需要连接到 VIN 引脚、因为这是导出 PWM 斜坡的线路前馈的位置。

    ——

    TIM