This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:器件替换

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384089/tps7a20-part-substitution

器件型号:TPS7A20

工具与软件:

您好!

我想将 TPS79918QDDCRQ1替换为 TPS7A2018PDBVR、因为我需要更高的额定电流。

我观察到这些器件非常接近。 TPS7A2018具有更低压降、但比原器件更便宜。

TPS7A2018下部是否有我应注意的任何规格?

该应用为汽车类(温度:-40至125C)、额定电流要求为250mA。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nandini、  

    TPS7A20是一个很好的替代升级版本、但如果需要汽车级功率、  则推荐使用 TPS78418QDBVRQ1。  

    器件的规格比较如下所示:

    我希望这对您有所帮助!

    BR、

    -Jimmy