This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22964C:VON 上升

Guru**** 1811930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381281/tps22964c-von-rising

器件型号:TPS22964C

工具与软件:

嗨、团队:

在数据表中、下图显示当 Vin=3.3V 时、器件在 Von 约为0.9V 时开启。 但在 VIH 规格中、当 Vin= 2.5V 至5.5V 时、VIH on 的最小值为1.3V。 您可以帮助解释一下这里的区别吗? 以及 Von 上升 Δ?的具体含义  

 

谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna

    我与我们的后端团队进行了仔细检查、以了解这张表的重要性。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上升阈值可在0.5V 至1.1V 之间变化。 为了确保 FET 牢固导通、我们需要使 ON 引脚电压大于1.3V。 关于下降的解释也是一样的。