This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:短路保护替代设计

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TL494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383432/tl494-short-circuit-protection-alternative-design

器件型号:TL494

工具与软件:

你好。

我将设计一个能够在5伏下提供高达8A 电流的降压转换器。 我想在我的设计中使用 TL494、但我有一些问题。 在典型应用电路中、负载悬空、短路检测电阻为100m Ω、这将会消耗大量功率。 如何在不使负载悬空和传感电阻器耗散功率的情况下提供短路保护?

谢谢你。

数据表链接: https://www.ti.com/lit/gpn/TL494

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将电流检测电阻器替换为电流检测变压器、以消除电流电阻器的功率损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是昂贵的解决方案。 我需要更简单的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电阻器检测是最简单的。 其他感应方法不像电阻器感应那样简单。 您需要决定使用哪一个并继续使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 我理解您的观点。 负载必须悬空什么? 当我在另一个电路中将转换器输出的负极端子接地时、会发生这种情况。 检测电压将始终为零。 是否可以在不使负载浮动的情况下使用感应电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 Rsense 移到负载顶部时、负载不会浮动。 但我不确定这是否有助于解决您遇到的问题。 此外、当 Rsense 位于负载顶部时、您需要电平转换电路(差动运算放大器)来为 IC 提供信号。

    没有简单的解决方案。