This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66200:更高电流的 ORing 器件

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66200, TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382670/lm66200-higher-current-oring-device

器件型号:LM66200
Thread 中讨论的其他器件: TPS2117

工具与软件:

你(们)好。  

我们是否有更高电流的 ORing 器件? 电流需求大于6A、但我发现  LM66200仅支持2.5A。 输入通道应为2。  

尼森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisson、

    在单个封装中不会有任何大电流、但可以使用两个独立创意二极管或负载开关来实现。 在这里可以使用两个器件吗?

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nisson、

    请注意、您也可以在优先级模式下使用 TPS2117、并且与 LM66200相比、功能将非常相似。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

     TPS2117的额定电流 仅为4A、无法满足要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizing、

    在这种情况下、我们没有具有更高电流能力的集成式解决方案。 您可以使用两个独立的器件(如负载开关)、但我们没有集成的解决方案。

    此致、
    TIM