This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:偏置电源

Guru**** 2825445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384007/tps7a85-bias-supply

器件型号:TPS7A85

工具与软件:

大家好、团队成员:  

如果我们的输出电压为1.8V、 我们需要将偏置电源接地还是连接到 VCC?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ohad:

    对于 Vout= 1.8V、建议的最小 Vin 为 VIN = VOUT (nom)+ 0.5V = 2.3V。

    如数据表第6.3节的注1所述、"当 VIN 电源电压高于或等于1.4V 时、无需偏置电源。当 VIN≤2.2V 时、偏置电源有助于提高直流和交流性能。"

    如果未使用 BIAS、则 BIAS 引脚可以保持悬空或接地。

    此致、

    Bobby