This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:该器件能否用于 PSFB 次级侧?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27324, UCC28950, UCC27624, UCC24624, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380729/ucc24624-can-this-device-be-used-on-psfb-secondary-side

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他器件:UCC28950UCC27624UCC24612、UCC27324

工具与软件:

大家好、团队成员:

此器件能否用于 PSFB 次级侧? 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    您能告诉我您使用哪种初级控制器来驱动 PSFB 的初级开关吗?  

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Manikanta:

    感谢您的答复、UCC28950、客户认为 E 和 F 输出 远离次级侧。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    我从未见过有人在 PSFB 中使用 UCC24624。 我还就此联系了 PDS 团队。 他们提到、当 PSFB 在深度 CCM 中运行时、UCC24624的互锁机制可能会产生问题。 因此、在 PSFB 的情况下、我们不建议将其用于驱动 SR。 相反、您可以对 UCC28950使用外部栅极驱动器(UCC27624)。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    如果仍使用 UCC28950来实现同步 SR 功能、客户是否可以为远距离添加缓冲器? 您能帮助提供一个 UCC28950+缓冲器电路的参考设计吗? 我在 UCC28950中的演示是 UCC27714EVM、 次级侧有二极管。 提前感谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、您能否帮助我进一步了解 在 PSFB 的情况下为何不推荐使用 UCC24624来驱动 SR? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC24624旨在驱动 LLC 功率级上的 SR。 UCC24612旨在根据 LLC 电流而不是 FSFB 电流来导通和关断 FET。

    UCC28950设计用于控制具有输出 E 和输出 F 的 SR  驱动器。使用这些输出来驱动单通道 FET 驱动器经济实惠。  以下链接将为您提供采用 UCC28950和 UCC27324 FET 驱动器的600W 参考设计。

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluu421

    以下链接将为您提供应用手册、说明如何在次级使用 SR 的相移全桥转换器中设计 UCC28950。  应用手册中甚至提供了指向 Excel 设计工具的链接。  此设计工具使用与应用手册相同的计算方法。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、