This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:TPS65983B

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TPS65983B, TUSB8044, TUSB1064, TPS65987DDK, TPS65987DDJ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383903/tusb1064-tps65983b

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件:TPS65983BTUSB8044、TPS65982、、 TPS65987DDKTPS65987DDJ

工具与软件:

您好!

我叫 Pavel Skoda。

您能回顾一下我的原理图(附带)吗-我在第4页和第5页上发布了问题吗?

David Liu 已经提供了除第4页(TPS65983B PD 控制器)之外的原理图反馈、我在第5页还有其他问题。

请将原理图和答案发送到我的电子邮件  

pavel_skoda@nec.com.sg

非常感谢。

Pavele2e.ti.com/.../7823.SCH_5F00_255_2D00_00204_2D00_00_5F00_REV1_5F00_3X-USB-HUB.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pavel

    对于第5页上的问题、"如何在 TUSB044中对寄存器进行编程"?

    TUSB8044支持通过串行接口访问配置寄存器。 该器件可由连接的 I2C EEPROM 进行配置、也可由外部 SMBus 主器件作为从器件进行访问。 当 SCL/SMBCLK 和 SDA/SMBDAT 引脚在取消置位复位时上拉至3.3V 时、启用外部接口。  I2C 主器件或 SMBus 从器件模式由复位时 SMBUSz/SS_SUSPEND 引脚的状态决定。  

    I2C EEPROM 可以通过两种方法编程:  

    1.使用外部 EEPROM 编程器

    2.通过 TUSB8044集成式 USB HID 连接到 I2C 主设备、该接口还可用于对外部 EEPROM 进行编程。 我们提供了一个可通过 TUSB8044帮助对 EEPROM 进行编程的软件。

    默认情况下、TUSB8044将在没有 I2C EEPROM 或外部 SMBus 的情况下工作、如果您要使用自己的 TUSB8044 EPROM/PID 或特殊集线器配置、只需对 VID 寄存器进行编程。

    我已将您在第4页提出的 PD 问题转发给我们的 PD 团队以寻求支持。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道您采用的是哪款 TBT 参考设计吗? TPS65983B 是一款旧器件、我们只能提供非常有限的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您的答复。

    我找不到 TPS65983的参考设计。

    我购买了上面装有 TPS65982的评估版 TPS1064板(但 TPS65982已停产)、因此我遵循了此参考设计。

    David Liu 提供了 TPS65986的原理图、但此工具不可用。

    您有什么建议吗? 我需要真正简单的 PD 控制器来配合 TUSB1064、从而将上行电流设置为1.5A、无需电池充电。

    请告诉我我正在进行设计。

    非常感谢。

    Pavel Skoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您在上一篇文章中对 TUSB8044编程的解释。

    我很感激!

    Pavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您正在进行单端口设计和计划通过合规性测试、我建议您使用 TPS65987DDK。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您发送编修。

    建议的 TPS65987DDK 看起来是适合我的设计的理想解决方案。  

    我将向您发送原理图(您可能已有)、以便您了解它的使用方式-基本上它会取代页4上的 TPS65983B、输出将连接到 TUSB8044。

    -如何设置1.5A 上行电流限值?

    - e2e.ti.com/.../5277.SCH_5F00_255_2D00_00204_2D00_00_5F00_REV1_5F00_3X-USB-HUB.pdfIs有没有可用的参考原理图?

    非常感谢。

    Pavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65987DDK 和 TPS65983B 不兼容 P2P、因此会更改原理图。

    有关原理图、请参阅 TPS65987DDJEVM (https://www.ti.com/lit/ug/slvubs4a/slvubs4a.pdf?ts TPS6598=1720466190454&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTPS65987DJEVM)

    TPS65987DDJ 和 TPS65987DDK 具有相同的引脚排列、只是 DK 是 DJ 的 ROM 版本。

    关于电流限制、您是将电流限制称为供电还是受电方?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    非常感谢您提供参考原理图和 DK 与 DJ 的比较!

    是的、我知道原理图更改-将 TPS65987DDK 输出连接到 TUSB8044输入应该没有问题、对吗?

    我所指的电流限制位于电源(主机)上。

    (TUSB8044输出端的两个 USB 端口均小于100mA、因此电源(主机)的1.5A 电流限制将绰绰有余)。

    非常感谢!

    Pavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是 TPS65987DDK、PC/笔记本电脑的主机电源将传输到 TPS65987DDK 的 VBUS 引脚、而 PPHV 将成为集线器的系统侧电源、最终将是输出端口1和输出端口2上的输出。 是的、您可以通过 GUI 配置将端口的接收端能力限制为1.5A。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    非常感谢您提供的答案。 我还有两个问题。

    1.我们正在笔记本电脑/PC 上使用 Thunderbolt3电缆连接 TUSB1064评估板(上面装有 PD 控制器 TPS65982)、以便使 DisplayPort LCD 输出正常工作。 工作正常。

    新的 PD 控制器 TPS65987DDK 适用于 ThunderBolt4器件。 我认为这不应该是问题。 对吗?

    2.何时将 TPS65987DDK 实施到原理图中、您是否愿意关注一下?

    谢谢你。

    Pavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    新型 PD 控制器 TPS65987DDK 适用于 Thunderbolt4器件。 我认为这不应该是问题。 正确吗?

    是的、过渡应该没有问题。 TBT4向后兼容 TBT3。

    2. 当我将在原理图中实施 TPS65987DDK 时、您是否愿意进行审阅?

    没问题! 我建议为 TPS65987DDK 原理图审核创建另一个主题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    太好了、非常感谢您回答我的所有问题!

    Pavel