This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25890H:BQ25890和 BQ25890H 之间的差异

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385804/faq-bq25890h-differences-between-bq25890-and-bq25890h

器件型号:BQ25890H
Thread 中讨论的其他器件:BQ25890

工具与软件:

BQ25890H 与 BQ25890相比的差异如下。

  • 在 CHARGE 模式下启动时、H 版本不仅会进行常规 D+/D-检测、这与 BQ25890相同、而且还允许主机通过 REG01控制 D+/D-电压电平、从而允许与其他适配器类型进行协商。
  • 在 OTG 升压模式下的 H 版本上、主机可以通过 REG0A[3]启用/禁用 PFM 模式操作。  
  • 在 H 版本上、OTG 升压模式运行的最小电池电压可以通过 REG03[0]从最大2.9V 更改为最大2.6V。  
  • 除了 REG01、REG03和 REG0A 中的寄存器映射差异、所有其他寄存器在 BQ25890和 BQ25890H 上都被定义相同。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这对您有所帮助。  

    此致、

    Garrett Kreger