This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23731EVM-095:Sifos 测试失败

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23731, PMP22806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379012/tps23731evm-095-sifos-test-fail

器件型号:TPS23731EVM-095
主题中讨论的其他器件:TPS23731PMP22806

工具与软件:

您好、先生、

客户测试 TPS23731 EVM 板以验证 Sifos、但浪涌电流似乎超过1类级别的上限、并失败。

是否有改进的办法? 感谢您的支持和向您学习。

e2e.ti.com/.../pda600_5F00_ct_5F00_report_5F00_EVM_5F00_2.5A.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您的咨询。

    我看到该故障仅发生在1类测试中。 我认为故障可能只是负载电流超过1类。  

    1类 PD 输入功率应小于13W。 看起来设置的负载电流为2.5A、5V*2.5A/效率将高于该值。 如果您将负载电流设置为小于2A、则可以通过测试。

    此致、

    Diang   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    好的、感谢您的支持、  

    如果我们要将输出电压修改为+15V、我们是否只需要修改变压器参数(匝数比/Lp.) 和反馈电压电阻器之间有什么区别?

    是否有任何参考设计数据可供我们参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您的答复。  

    是的、您需要更改变压器匝数比。 对于15V 输出、PRI:SEC=2到3:  1、AUX:SEC=0.8:1使 VCC 始终低于16V。   

    反馈环路电阻器、输出侧电容器、FET VDS 额定电压也 需要更改。  

    抱歉、我们目前没有适用于 TPS23731的15V 反激式参考设计。 PMP22806 (www.ti.com/.../PMP22806) 为额定电压为12V、最接近。 如果您有其他问题或疑虑、敬请告知。

    此致、

    Diang