This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882:KSENSA 布线的布局以及如何连接 GND 层

Guru**** 2770945 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385323/tps23882-layout-for-ksensa-route-and-how-to-connect-gnd-layer

器件型号:TPS23882

工具与软件:

你(们)好  

我对 TPS23882布局有疑问

我无法在 EVM 上获得清晰的图像。

您能帮助我确认我的布局 questoin 吗?

1.

KSENSA 是  TPS23882的布线 ? 并连接到 RS1/RS2附近的 GND?

2.

因为 TPS23882具有散热焊盘和 AGND DGND  

我们是否可以 在散热垫上使用 GND 过孔,然后将 gournd 层连接到 AGND 和 DGND ?  

或者我们不能在散热垫上使用 GNN 过孔? 我们应该在哪里将 GND 布局连接到 AGND/DGND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:

    希望我可以在这里提供一些讨论者:

    1. KSENSA 是通道1和2的开尔文点连接、这应以接地为基准、您需要确保到 RS1和 RS2的路径的阻抗尽可能平衡、无论是否具有该特性、这就是您希望根据数据表拼接接地平面的原因。

    2. AGND = DGND。因此、您应该在散热焊盘连接到的顶层有一个接地覆铜。 如果在底层放置散热器、在散热焊盘下方放置一个过孔可以帮助提高热性能。 您应该在电路板上准备一个 GND 层覆铜、将其连接到顶层和底层接地、然后使用过孔将接地平面拼接在一起。

    此致、

    Brandon