This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:一个放电周期后的 SoH 错误

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382396/bq78350-r1-wrong-soh-after-one-discharge-cycle

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

工具与软件:

我们使用13s6p 配置的电池。 但问题是、在一个放电周期后、SOH 从100%变为81%、并且在充电后不会发生变化。

我们可以看到 SOC 将达到100%、而电池仍在充电。 似乎充电 计数器在100%(实际值为81%)停止、其余部分不计算在内。

你有什么想法吗? 充电时、SOH 是否一般会从81%增加到100%?

我包含了 using.e2e.ti.com/.../bq_5F00_config.gg.csv gg 文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOH = 100%* FCC/DesignCapacity。

    如果您的 FCC 在一次放电后降至 DesignCapacity 的81%、则充电终止设置和 EDV 设置仅使用 DesignCapacity 的81%(这并不是不合理的)。 问题与此电量计的 SOH 定义有关。 它反映了 FCC (=电池中可以得到的电荷量)和 DesignCapacity (电池的额定容量)之比。

    如果 SOC 在充电器停止之前很早就达到100%(并且您在复位后没有开始测量、这意味着电量监测计根据电压测量对 SOC 进行了一阶猜测)、则计算出 FCC 过低。

    造成这种情况的原因有很多。

    例如、针对非常高的负载(显著减小 FCC)测量了 FCC、但您在低负载下继续放电超过 EDV2。
    即在显著降低的温度下测量的 FCC。
    或 FCC 在很长时间内未被测量(或根本没有测量)。 或者、如果监测计同时具有不准确的 FCC 和不准确的 RM、您也可以在重置监测计后立即开始充电。
    或者、您根据负载和温度使用放电终止电压补偿、并且未按照 GPCCEDV 的说明进行操作、并且编程的 CEDV 系数不正确。

    如果 FCC 发生更改、SOH 将会发生变化。 它在充电时通常不会从81%增加到100%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    更新 FCC 是否需要合格的放电?

    如果在电池完全耗尽之前使用高负载电流、会发生什么情况? 这意味着从不满足合格放电的以下条件:

    *电池电压在放电期间达到 EDV2阈值、电压更大
    当 BQ78350-R1检测到 EDV2时、等于 EDV2阈值减256mV。

    当达到 EDV2时、*–Current ()保持小于 Overload Current。

    取决于 Near Full 至 IPSCALE?

    我们如何将 FCC 更新为实际值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、FCC 更新必须进行合格的放电。 从 TRM 9.1.5:

    "如果发生合格的放电、BQ78350-R1会使用基于 DCR 中的值的量来更新 FCC。" 减去保留容量。

    和9.1.6;

    "如果电池从 RC≥FCC–Near Full 放电至 EDV2电压阈值、则发生合格的放电"

    如果启用了 CEDV、则 EDV2将会发生变化。 请参阅 TRM 9.1.7:

    "如果 CEDV Gauging Configuration 中的[EDV_CMP]位被设置、则会启用自动 EDV 补偿、BQ78350-R1根据数据闪存 CEDV Cfg 子类中存储的值以及电池的电流放电速率和温度计算 EDV0、EDV1和 EDV2阈值。"

    因此、应满足 EDV2阈值。

    如果电流超过 Overload Current (您可以在 Fuel Gauging->CEDV Cfg->Overload Current 中进行更改)、则电量监测计不会更新 FCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电流超过 Overload Current (您可以在 Fuel Gauging->CEDV Cfg->Overload Current 中进行更改)、则电量监测计不会更新 FCC。:
    这是否意味着我们必须将阈值提高到更高的值? 现在设置为4A、 但放电至 EDV2之前大约为20A。 将值设置为20A 是不是一个好主意?

      使用 IPSCALE 可实现接近满量程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个全国性节日。 我们明天会回复您。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电流超过 Overload Current (您可以在 Fuel Gauging->CEDV Cfg->Overload Current 中进行更改)、则电量监测计不会更新 FCC。:
    这是否意味着我们必须将阈值提高到更高的值? 现在设置为4A、 但放电至 EDV2之前大约为20A。 将值设置为20A 是不是一个好主意?

      使用 IPSCALE 可实现接近满量程?

    如果将 FC_FOR_VDQ 设置为1、会发生什么情况? 我找不到任何解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOH 在放电时跳至低电平、然后跳至 SOC 低电平。 我认为、SOC 应该只会跳到 FCC 学习下游。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    过载电流是一种安全防护装置、可防止电量监测计在负载过高时更新 FCC。 这是关于过载、而不是典型负载的问题。 如果负载过高、EDV 补偿会失去精度(经验法则、10C)。

    FC_FOR_VDQ = 1要求电量监测计检测有效的完全充电终止、以便鉴定放电以进行 FCC 更新。 否则、RM 必须在 FCC 的"Near Full"mAh 范围内。

    接近满电流以 mAh 为单位。 您必须将其设置为使用与应用于 FCC 相同的比例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SoC 将始终在 EDV2处强制为 BatLow%。 如果 FCC 针对此放电场景(负载、温度)是正确的、则跳跃会非常小。

    仅当 FCC 更改时、SOH 才会更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我们再次检查了放电行为。 CMP 关闭。 设计容量设置为12Ah。 我们从电池中耗尽了大约16Ah 的电量。 尽管排空容量较高、但 SOH 的设计容量会跳至75%。 EDV2固定设置为3、15V 和4%。 这怎么可能发生? SOH 应该保持在100%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此放电期间、FCC 和库仑计数是多少? 您是否有寄存器日志文件、显示电量监测计在放电过程中累积的电量?

    日志文件显示电量监测计保持了 SOC 一段时间。 我无法看到 SOC 是什么、但假设它是 BatLow%默认值7%、并且它会一直保持该状态、直到电压降至 EDV2以下。

    为什么将 Design Capacity 设置为12Ah?

    电量监测计只是将 FCC 除以 SOH 的 DesignCapacity、因此、为了知道发生了什么情况、我必须查看 SOH 跳变时 FCC 是什么以及 FCC 变成了什么。