This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A21-Q1:输出电压容差定义

Guru**** 2815265 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A21-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383951/tps7a21-q1-output-voltage-tolerance-definition

器件型号:TPS7A21-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我想澄清 TPS7A21-Q1数据表中 ΔVout 的 T Ü V S Ü D 的定义。

第一行 、假设 VOUT 为4V、则 VOUT 范围将为(4V*97.75%)~(4V*101.5%)

即3.91V~4.06V、我是对吗?

第四行 中、假设 VOUT 为2V、那么 VOUT 范围将是1.93V ~ 2.05V?

对于线性调整率:

假设 VOUT = 3V、ΔVin = 1V (5V VIN -> 4V VIN)、IOUT = 1mA。

ΔVout Ω 将是0.03%* 1V * 3V = 0.9mV、因此 VOUT 将是(3V + 0.9mV)还是(3V - 0.9mV)?

对于负载调节、

假设 VOUT = 3V、ΔIOUT = 200mA (来自1mA -> 201mA)、我认为 VOUT 将为3V -(3V * 0.003%* 200)= 2.982V?

如果我错了、请更正我。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    1.是的,您的输出电压容差计算是正确的。  

    2.此外、是的、您对线路和负载调节的计算是正确的。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Hannah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hannah、

    欣赏您的合规性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然可以、我现在将结束该主题。