This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:BQ27Z746YAHR

Guru**** 2539850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380809/bq27z746-bq27z746yahr

器件型号:BQ27Z746
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

嗨、团队:

我们  在新设计中使用了电量监测计 BQ27Z746YAHR。 目前我们遇到 了问题、当我们连接1500mA、3.7V 锂离子电池时、此电量监测计无法在 PACK 引脚上提供输出。 我们发现 FET 未获得适当的栅极电压。 使充电或放电不会开启而 FET 会关闭。 当我们通过电池充电器 IC (BQ25628ERYKR)的 BAT 引脚连接电池时、SOC 正常工作。 您能回答以下问题吗?

  1. 该 FET 的默认状态是什么? 我们是否需要对该电量监测计进行编程以检测电池充电和放电?  

e2e.ti.com/.../6507.Image.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopika、

    您能在电量监测计侧确认 FET 已导通吗。 您将需要检查 Operation Status A 寄存器。 如果 FET 导通、则 CHG 和 DSG 位应设置为高电平(红色)。 如果它们处于关闭状态、则 CHG 和 DSG 位将被设置为低电平(绿色)。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    di/dt 点位。 您能从设计方面验证吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gopika、

    就您发送的原理图而言、与 FET 的连接看起来没有问题。 我有兴趣了解 BQStudio 显示的是什么。 您能向我发送一个日志文件、以便我可以检查寄存器的状态吗?

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的答复。

    我们没有可使用 BQStudio 检查这一点的评估板。 您能否说明另一个检查此项的选项是什么? 如果可以、我们可以使用 MCU 访问该链接、您能详细解释一下吗? 购买此电量监测计时、该电量监测计寄存器的默认状态是什么? 我们无法知道它是如何工作的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gopika、

    默认值应该是 FET 关断时的值。 本文档讨论的是监测计通信 https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf

    我建议发送 CHG FET 切换和 DSG FET 切换命令来导通 FET。  

    第13章还讨论了监测计通信协议。 https://www.ti.com/lit/ug/sluucw8/sluucw8.pdf

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    现在放电在我们的板中可以正常工作。 不幸的是、放电不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天是一个全国性节日。 我们明天会回复您。

    此致、

    应用团队的成员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Gopika、

    现在、我们的电路板正在正常放电。 不幸的是、放电不起作用。  [报价]

    我对这里发生的情况感到困惑。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    我们已切换寄存器值、正在进行放电。 但我们需要知道充电的实现方式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopika、

    您是否也切换了 CHG FET?

    此致、

    Nick Richards