This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJEVM:端口 A 在刷写默认配置后复位。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DKEVM, TPS65988DK, TPS65987DDK, TPS65988DJ, TPS65988DJEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383883/tps65988djevm-port-a-resets-after-flashing-the-default-configuration

器件型号:TPS65988DJEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65988DJ、TPS65988DKEVM 、TPS65988DK 、TPS65987DDK

工具与软件:

尊敬的 TI:

我已经使用应用程序自定义工具 新项目设置了 IC、因为 TPS65988DH、标准、双角色端口(DRP)首选数据主机。

我连接桶和闪存配置,我连接一个电话在 PORTB 和它工作! 然后、我将其连接到 Porta 上、VBUS 每秒会持续断开。 协商 PD 的情况下解决该问题。  

...

在电路板发布后、所有连接器均处于默认配置。  

端口 A 确实正常灌电流、它只是供电方不工作。  端口 B 同时支持这两种功能。

我附加了配置。  

此致、  
Pavlos

e2e.ti.com/.../1411.tps65988evm_5F00_power_5F00_passthrough_5F00_mcu.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavlos、

    感谢您的提问。 由于7月4日假期、请期待延迟回复。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以我的笔记本电脑作为辅助接收设备。 当我先连接受电设备、然后连接供电设备时、两个端口都会出现此问题。 但使用我的手机时,它只会发生当我连接端口 A 的接收端,然后端口 B 的供电端。  

    IC 似乎会关闭每个自身的电源(从 VBUS 到 VSYS 的路径)并复位。  


    我已将 S2开关6设置为打开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能说明一下您正在使用的器件吗? 如果您使用的是 TPS65988DJ、则不能使用 TPS65988DH FW。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    我使用的是   板载 TPS65988DJEVM、我认为它具有 TPS65988DJ。  
    这是否意味着我必须让 TPS65988DKEVM 才能测试 TPS65988DHRSHR?
    如何对 TPS65988DJ 进行编程? 我是否需要其他应用? 在应用程序中、我只能选择 TPSXXXDK 和 TPSXXXDH。
     电路板之间的硬件是否不同? 如果有、您能否共享 TPS65988DKEVM 的 Altium 源文件?

    此致、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    DH/DJ/DK 是不同的 ROM 型号、因为 DK 是最新的 ROM 版本。 如果您要测试  TPS65988DHRSHR、则 需要使用 TPS65988DHEVM。 但是、TPS65988DH 是较旧的器件、我们建议客户迁移到 TPS65988DK。

    除非您正在关注 Intel TBT 器件、否则不建议使用 TPS65988DJ、因为您需要签订保密协议才能访问此器件的 GUI 工具。

    TPS65988D J EVM 和 TPS65988D K EVM 具有相同的硬件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    签署 NDA 的流程是什么?

    我理解:
    "TPS65988DJ 用于 Thunderbolt 3器件。
    TPS65988DK 用于 Thunderbolt /USB 4器件。
    如果您正在设计 DisplayPort/USB 系统、TPS65988DH 将是最佳的选择。

    我们有一些产品已采用  TPS65988DH。  TPS65988DH 和 TPS65988DK  在封装和寄存器映射方面是否完全兼容? 如果不能提供、您能否为两者提供寄存器映射? 假设我们不需要使用 Thunderbolt/USB 4器件、那么我们能够使用相同的固件吗?  

    假设使用  TPS65988D J EVM 和  TPS65988D K EVM、这是否意味着我可以  使用 TPS65988DH 或 TPS65988DK 来更改 TPS65988DJ IC、 它应该仍然正常工作?


     TPS65987DH 和 TPS65987DK 如何 ? 您是否也建议对这些设计进行更新?  

    此致、



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    签署保密协议的过程是什么?

    我会将此信息转发给我们的营销团队、他们将处理此流程。

    [报价 userid="611842" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383883/tps65988djevm-port-a-resets-after-flashing-the-default-configuration/5293441 #5293441"] TPS65988DH 和 TPS65988DK  在封装和寄存器映射方面是否完全兼容?[/QUOT]

    是的、寄存器映射和封装是相同的。

    假设我们不需要使用 Thunderbolt /USB 4设备、我们就能够使用相同的固件了吗?  [报价]

    就 PD 固件而言、您需要使用 DK 特定固件

    (假设使用  TPS65988D) J EVM 和  TPS65988D K EVM、这是否意味着我可以  使用 TPS65988DH 或 TPS65988DK 来更改 TPS65988DJ IC、 它应该仍然正常工作?[/QUOT]

    您只应将 DJ IC 替换为 DK IC、而需要更改加载到器件上的固件。

    [报价 userid="611842" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383883/tps65988djevm-port-a-resets-after-flashing-the-default-configuration/5293441 #5293441"] TPS65987DH 和 TPS65987DK 如何呢 ? 您是否也建议对这些设计进行更新?  [报价]

    我会让我们的营销团队回答这个问题。

    此致

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tommy、您好!

    感谢您的快速响应。  

    营销团队会在此处联系我还是发送电子邮件?

    如果寄存器映射相同、为什么我们需要在 DH 和 DK 之间使用不同的固件?  

    我很难理解同一个寄存器映射会如何导致不同的固件、我只是想弄清楚两个 IC 之间的确切差异。

    感谢您的耐心等待、
    Pavlps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件内部有不同的固件 、但它对寄存器映射没有影响。 我们建议所有需要 DisplayPort 视频并开始新设计的客户使用 TPS65987DDK 和 TPS65988DK。 这是最新的器件、因此由于它遵循最新标准、与此器件的互操作性最佳。