请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC21750-Q1 主题中讨论的其他器件:UCC21750
工具与软件:
您好!
我们的客户在使用 UCC21750 EVM 测试直流/直流隔离式电源时、发现隔离侧的输入电压在不同输入电压下不是固定值、并且输出在低电压下异常、从而导致栅极驱动 VDD COM 电压低于预期值。 这是什么原因呢? 它是否与开环控制的外部控制电路的结构直接相关? 如果是、外部控制电路中的哪些特定节点(电容器、电阻器)会导致此影响?
谢谢!
此致