This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:QON 电源

Guru**** 2813035 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25600, BQ25620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383750/bq25600-qon-power-source

器件型号:BQ25600
主题中讨论的其他器件: BQ25620

工具与软件:

你好

从 BQ25600规格来看、该文档不包含有关 Vqon 电源的更多详细信息。

Vqon 的电源是来自 Vbat 还是 VREGN?

Vqon 的最小电压和最大电压是多少?

如下图所示、QON 引脚内部二极管的 Vf 范围是多少?   

Vqon 的内部拉高电阻器是否为200k 欧姆?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有人将在下周二之前回复您。  

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不会按要求提供有关 QON 电路的信息。 请勿在 QON 中加载除开关之外的任何内容。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike

    您 可以观察到 BQ25620中定义的 QON (如下图所示)、我们只是想知道是否可以应用于 BQ25600?

    我们想弄清楚 QON 有助于设计电路以控制运输模式关闭的特性。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我之前所说的、可以使用 QON 上的开关将其拉低、它会在内部上拉。 除了此应用、我们在 QON 上不支持其他电路。 不使用时保持悬空。

    此致、

    Mike Emanuel