This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87642Q1EVM:与 Prodigy 分析仪建立通信

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87642Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385443/lp87642q1evm-establish-communication-with-prodigy-analyzer

器件型号:LP87642Q1EVM

工具与软件:

您好!

我目前使用的是 Prodigy SPMI 分析仪/连接器、目的是将其用作 SPMI 主设备、以与评估板 LP87642Q1EVM 建立通信。

具体而言、我打算执行以下任务:

  • 发送命令将评估板置于睡眠模式、然后将其唤醒。
  • 调节和设置评估板上的电压电平。

如果您能提供任何指导或指示来帮助我完成这些任务、我将不胜感激。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="613608" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385443/lp87642q1evm-establish-communication-with-prodigy-analyzer 通过发送命令将评估板置于睡眠模式并随后将其唤醒。[/QUOT]

    您可以通过将 LPM_EN 设置为1来将 PMIC 设置为低功耗模式。 有关详细信息、请参阅 数据表 。  

    [报价 userid="613608" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385443/lp87642q1evm-establish-communication-with-prodigy-analyzer "]调整并设置评估板上的电压电平。[/QUOT]

    其中一个器件上电并通过某种接口连接并正常工作、然后您可以通过0xE 地址处的 BUCK1_VOUT_1 (BUCK1_VSET1)寄存器调整输出电压电平。 同样、您可以通过 BUCKx_VOUT_1寄存器更改 BUCK2和3和4的电压。  

    BR、

    Ishtiaque