This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3845:更高驱动强度器件替代产品

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3845
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384819/uc3845-higher-driver-strength-device-replacement

器件型号:UC3845
Thread 中讨论的其他器件: UCC25800

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们是否有其他驱动强度更高的器件、如 UC3845?

客户用 UC3845驱动隔离变压器驱动后级 MOS、现在 MOS 是并联的、所以 UC3845的驱动强度现在也要更大一些。

他们不喜欢 UCC14240系列、因为它是单源设备。

如有任何其他问题、请随时告知我。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定是否理解 UCC14240和 UC3845之间的比较? 大多数具有集成式栅极驱动器的 PWM 控制器将限制为~±1S 拉电流/灌电流 、但请查看 TI PWM 控制器、如果无法更改控制器、则将 TI 低侧栅极驱动器 视为 PWM 控制器和并行 MOSFET 组合之间的较高电流接口。

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。  

    我把客户的原理图交给大家看、文字说明这个应用是相当困难的。 将在此处更新。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    我发现 UCC25800与客户应用相同、如下所示、变压器次级侧连接隔离式栅极驱动器的 VCC 作为隔离式电源。

    希望这可以帮助您了解 UC3845的当前应用。 并且想仔细检查我们是否有其他 驱动强度更高的器件。 提前感谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已经展示/提到了所有三种类型的偏置电源:(1) UC3845作为分布式反激式电源(1)具有集成变压器的 UCC14240、(3) UCC25800是开环变压器驱动器。 当您提到"驱动器强度"时、我认为您是指偏置电源功率能力、但该术语有点令人困惑、因为"驱动器强度"用于衡量栅极驱动器的驱动电流能力。

    Steve