主题中讨论的其他器件: BQ25622
工具与软件:
我使用的是 BQ25622E 使用的公式 12V 输入 (标称值)、单节锂离子电池输出 SO 3.5V-4.2V 输出 和 1A 充电电流约为
我已经使用数据表中的公式4选择了降压电路电感器:
额定电压
Re 排列 L 的 Eq4、假设1A 输出有30%的纹波、以及标称输入/输出电压;
D = V_BAT / V_BUS = 4V / 12V = 0.3333
L = VIN * D *(1 - D)/(FS * I_RIPPLE)= 12 * 0.3333 * 0.6666 /(1.5MHz * 0.3A)= 5.92uH
最坏情况
Re 安排 L 的 Eq4、假设1A 输出的纹波为20%、以及最坏情况下的 输入/输出电压;
D = V_BAT/V_BUS = 4.2/18V = 0.2333
L = VIN * D *(1 - D)/(FS * I_RIPPLE)= 18 * 0.2333 * 0.766/(1.5MHz * 0.2A)= 10.73 μ H
与数据表中提供的典型应用电路和两者都使用的 EVM 电路设计相比、这两个都是巨大的 1uH .
不过这两个来源都 说它们支持我 使用的范围(列为最高18V 输入)、因此一方面我应该可以复制同一个电路并使用 1uH 电感器尺寸、但从另一个方向观看、它应大10倍!
那么、几个方面;
- 即使考虑到此计算是1A 充电电流、而不是完整的3A 充电电流、这仍然给出2uH、因此选择了2.2uH 器件。 这仍然不同于 EVM 和数据表计算中的1uH -在考虑这些电路之前、该电压仍仅为12V、表明它们在输入端使用高达18V 的电压。 典型/EVM 电路中是否存在错误(例如、实际设计为仅5V 输入才有意义)、或者是否没有错误、只是在其他输入/充电条件下可以将其从理想状态延伸到其他状态?
- 我是按照计算进行、还是使用典型电路? 典型电路应该还包括我的使用条件、但为计算提供了非常不同的电感器尺寸。
感谢您的帮助
Kevin