This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ66430:使用3.8V 可调输出降低功耗

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380510/lmq66430-reduce-power-consumption-with-adjustable-output-3-8v

器件型号:LMQ66430

工具与软件:

您好!  

我将 根据 9.2.3.2.1章(数据表)使用稳压器 LMQ66430R5RXBR 从7.2V 电压中生成3.8V 电压 、我选择了 Rfbt = 38.03k Ω 和 Rfbb 13.3KOhms、并且使用此配置、我得到的 Well Vout = 3.8V。

但 我想知道是否有方法可以减少这些电阻消耗的电流。 基本上、我想限制分压器对电流的影响。  



是否可以 在保持输出电压3.8V 的同时增加 Rfbt 和 Rfbb 的值?  

如第 9.2.3.2.1章所示、 可能的值不允许 有较宽的选择范围。  



感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    可以使用更大的 FB 分压电阻值来节省电流。

    公式中显示的最大值应为100k。

    可以使用 Rfbt = 100k 且 Rfbb = 35.7k

    您可能需要在100k 两端使用前馈电容器来提高环路相位裕度。

    您应该在您的 PCB 布局上为其留出位置。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!  

    根据您的建议、我的设计的增益是30uA。

    你知道,如果我再次增加电阻(与相同的比率),问题会是什么?  
    我有一个前馈电容器插槽。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会将其限制为1M。

    如您所述、通常的寄生电容和泄漏是  

    主要限制因素。

    我将与设计工程师交谈、看看是否还有其他问题

    进行通信。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!  

    我在  Rfbt = 1M、Rfbb = 383k 且前馈电容器= 10pF 的情况下进行了测试、结果似乎有效。  

    VOUT 正确(3.8V)、电压稳定。

    在验证此解决方案之前、我等待着  设计工程师的反馈。   

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    设计人员正在查看、我们将在本周回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我的设计者通知我1M 是 Rfbt 的最大值。

    当然,正如你提到的,你将需要留下一个地方的 CFF 跨 Rfby。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美!  

    感谢您的帮助。  

    它得到了解决。