This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82866A:TPSM82866AA0HRDMR

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383714/tpsm82866a-tpsm82866aa0hrdmr

器件型号:TPSM82866A

工具与软件:

大家好、团队成员:

关于 TPSM82866AA0HRDMR、如何计算 所选电压电平的负载调节、线路结果、纹波和直流精度?

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件的负载和线路调节非常小、负载调节在 D/S 中指定、稍后会显示图形。

    直流精度始终在 D/S 中指定  如果您使用分压器设置 Vout、本应用手册将计算2个电阻的额外误差: https://www.ti.com/lit/an/slva423/slva423.pdf

    纹波需要进行测量或仿真、具体取决于输出电容器及其 ESL 和 ESR。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你

    我正在使用 TPSM82866AA0HRDMR。 我将此设置为4.2V@6安培。 如何计算 VSET/MODE 电阻值?

    谢谢、此致、

    Ramakrishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramakrishna:

    由于4.2V 不是 VSET 预设之一、因此您需要将 VSET/MODE 连接到 Vin 或 GND、并根据 D/S 连接分压器:

    Chris