This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:谐振电感器电流不跟踪变压器初级电流

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381189/ucc28950-resonant-inductor-current-does-not-track-transformer-primary-current

器件型号:UCC28950

工具与软件:

您好!  

我正在使用频率为125 KHz 的 PFSB。  

谐振电感为30uH、Lprimary 为15mH。  

输入电压为850V。  

我可以观察到谐振电感器电流不跟踪变压器初级电流。 我想不出为什么会有差异的原因。  

该拓扑为相移全桥、初级侧具有钳位二极管、次级侧具有倍流器输出。 倍流器上的 MOSFET 使用 RC 缓冲器。  

谐振电感器电流

变压器初级电流

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载条件是什么? 您能否将 ABCDEF 波形与同一图像上的电流叠加?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 这是在零负载条件下。 我可以用相同的测量获取变压器的初级和次级电压、并将其发布在此处。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请执行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 我得到了测量 VLcalonant、Vprimary、Vsecondary、V (Hbridge)、Irenant_inductor、 Iprimary。  

    缩放版本。

    谐振电感器电流接近3A、这是峰值电流限制、但初级电流远低于谐振电感器电流。  

    运行条件为 Vin=650V、Vout=28V、Iout=21A。  

    请告诉我您的想法。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们会重新检视您的建议,稍后再回复您。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 请注意、该测量中的电感器电流为50uH。 我已经增大了它、以便在较低负载条件下实现 ZVS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、"Note"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的谐振电感器(Ls)应跟踪变压器电流。  如果未连接、则可能未正确连接。

    以下链接将为您提供一份应用手册、其中讨论了如何使用 UCC28950设计相移全桥。  它经过了分步设计流程。  它甚至显示了如何在您的设计中正确连接 Ls 电感器并调整其大小。   

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    此致、