This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:使用 PWM 控制器 UCC28C42D 的 DCM 所需的建议和公式

Guru**** 2537900 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379524/ucc28c42-suggestion-and-formulas-required-for-dcm-using-pwm-controller-ucc28c42d

器件型号:UCC28C42

工具与软件:

大家好、团队成员:

美好的一天

我已经开始使用反激式转换器拓扑设计宽范围电源。 下面列出了我的设计参数、

输入电压范围- 20V 至370V

输出电压- 24V 直流

输出电流- 4A

在上述设计中、我已选择 UCC28C42D 开关来生成 PWM 脉冲。 要设计反激式变压器、我已参考 UCC28C42D 数据表来推导变压器匝数比、初级电感、到变压器和外部 MOSFET 的峰值电流等的值。当我查看数据表详细设计过程时、会看到用于设计连续电流模式(CCM)的公式。

我的问题是如何确定应该针对 CCM 或 DCM 执行我的设计、是否有适用于 DCM 的公式? 因为我在数据表中只能看到 CCM 运行的公式。  

是否要根据工作模式(CCM 或 DCM)改变整个设计计算? 您能在这方面帮助我吗?

我已经使用 UCC28C42D 数据表中提到的公式完成了一些计算、值如下所示。

NPS 4.545513333 4.545513333 输出电压
占空比 0.84560251 0.84560251 %
SW 频率 150000 250000 Hz
lp (最大值) 0.001938538 0.001163123 h
Vrefactic 109.09232 109.09232 V DC
NPA 9.091026667 9.091026667 输出电压

请告诉我对于上述设计要求、应考虑哪种运行模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅第8.2.2.10.1节。 DCM 和 CCM、具体取决于变压器初级绕组的临界电感。 您需要进行检查、然后进行设计以符合这些公式、从而了解 DCM 或 CCM 运行模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的公式中的 Lm 代表什么来计算 IPK。 您能告诉我需要考虑 Lm 的哪种 Vaue 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Lm 是磁化电感= Lp -泄漏。 如果不知道漏电感、可以使用 LP 进行设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢黄

    让我再做一次计算、然后根据我之前的查询重新返回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:  

    我已使用 TI Webench 验证计算结果。 在研究初级电感的值时、会发现它完全不同。 我想知道在下面附加的 webench 设计中考虑 Vbulk 是什么。 当交流输入电压为21.6V 交流时、如何考虑 Vbulk 电压。  

    e2e.ti.com/.../4812.WBDesign5.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vbulk 用于从滤波器滤除全波桥式整流器纹波中获得直流电压、以便获得类似于直流电压的电压。 数据表应用部分介绍了如何从交流电压获取 Vbulk。 该器件为全波整流、配有电容器滤波器。 这是电力电子技术的基础、因此、如果您认为数据表内容不足以让您理解、则可以从大学教科书中找到有关电力电子技术的其他说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    呃、我知道 Vbulk 是在桥式整流电路之后所取的整流输出电压。 我刚刚将 Webench 值与计算结果进行了比较、计算结果不匹配。 这就是为什么我问您在上面的查询所附的 Webench 设计中考虑什么值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议您遵循数据表。 如果您的结果与 webench 不同、请提供您的计算表和 webnech 计算结果-我可以帮助进行比较、我也可以要求 webench 团队检查是否有问题。

    您还可以继续执行计算和测试以找出答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    下图取自 UCC28C42数据表应用手册。 我想知道用于计算缓冲器部分的 D、R 和 C 的公式。 您能对此提供帮助吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关缓冲电路设计、请参阅本应用手册。

    电源技巧:分七步计算 R-C 缓冲器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在在设计阶段、但是没有任何电路板需要进行实际测试来检查振荡频率。 我喜欢进行 R、C、D 缓冲器电路的理论计算。 请告诉我如何确定这些值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    则此应用 手册:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/slup100_2D00_snubber-design.pdf