This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC6A596:TPIC6A596在新的晶圆厂 DMOS6处出现故障

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC6A596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381435/tpic6a596-tpic6a596-is-malfunction-with-the-new-fab-site-dmos6

器件型号:TPIC6A596

工具与软件:

您好、先生/女士:

  我们在多个项目中设计 TI TPIC6A596芯片。  TPIC6A596功能还行、这些产品自2018年起达到 MP 标准。 但是、我们的工厂发现、如果将 IC TPIC6A596装载到新的晶圆厂 DMOS6中、那么 TPIC6A596将无法运行。 故障率为100%。 当我们更改为带 DL-LIN 的 TPIC6A596后、该函数会正常运行。

我们还将 X 射线用于两个不同部位的 TPIC6A596 IC。 IC 布局不同。 请参阅随附的文件。 3BA4TCT 为 DMOS6、3BA5SPT 为 DL-LIN。

我们想知道 IC 布局的不同之处。

从随附的 PCN 来看、TPIC6A596规格未更改。 为什么在新的晶圆厂站点 DMOS6中使用 TPIC6A596时该函数无法运行? 谢谢你。

此致、

Sam   

  e2e.ti.com/.../PCN_5F00_20221013001.2_5F00_Change_5F00_Notification_5F00_NCC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    您遇到了多少个故障 IC? 它们来自同一个批次/同一个制造厂吗?

    同时,请联系当地的字段来回答这个问题。

    BR、

    黑利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee:

    您能帮助检查标记 3BA4TCT 和 3BA5SPT 的区别吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailee:

      我们生产11 pC MB。 TI TPIC6A956使用3pc/MB。 总使用33pc 3BA4TCT 和 TPIC6A956功能在11pc MB 上失败。 一旦我们更改为3BA5SPT、该函数就会正常运行。

    我们已询问当地的 FAE 支持、并将出现故障的 IC 发送给我们的供应商。 您能帮助确认吗

    为什么 IC 布局不同?

    2.在 PCN 之后是否更新了规范?

    谢谢你。  

    此致、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoe:

    在 IC 异常处看不到键合线、建议您联系当地质量团队。

    BR、

    黑利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、  

    从我这边看、主要区别在于键合线、更多细节需要当地现场/质量团队核实。

    BR、

    黑利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee:

       我不关心引线键合或布局改动、TI 只需确保电气特性中的一切都相同  (3BA4TCT 和3BA5SPT)。 实际上、我们观察到了时序差异、但不知道原因。 SAM 将上传波形供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee:

       快速问题。 RCK 上升沿和 SRCK 上升/下降沿之间是否有任何时序要求?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailee:

      如果我们将 pin9的 RCLK 信号反转、我们就会发现它是否正确。 该函数可以正常工作。 您能帮助找出 根本原因吗? 谢谢你。

    我键入0xaaaaaaaa 以控制32位 LED。 例如:10101010101...... 打开16位 LED、关闭16位 LED

     波形 CH1-CH4是同一测量点。

    反相 RCLK.png 意味着我们为引脚9 RCK 添加了逆变器。

    CH1: u11.pin22 SER_IN;  CH2:u11.pin10 SRCK   ;CH3:u11.pin9 RCK; CH4:u11.pin15 SER_OUT

    此致、

    Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hailee:

       您可以看到如下所示的故障波形、ch3为 RCK、并且上升沿至少在最后一个 SRCK 3x SRCK 之后。 问题、是否需要 RCK 的任何特定行为? 在数据表中、它为高脉冲、但在设计中、它为低脉冲。 我认为 RCK 仅被视为上升沿、而不涉及高电平或低电平脉冲、对吧? 有什么事情可以检查此问题吗?

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jacky、

    我有点困惑、有三个波形、这两个波形之间有什么区别? 什么意思是失败? 我可以看到 SEROUT 数据、请告诉我您的预期结果。  

    非常感谢!

    BR、

    黑利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请以相同的主题回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请以相同的主题回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个选项是正确的、您可以在 SERIN 和 SEROUT 中看到相同的数据、但会发生8个 SRCK 移位。 TPIC6A596是一个旧流程。

    第二个是不正确的、您可以看到  SERIN 和 SEROUT 中的数据不匹配。 这是一个全新流程 TPIC6A596。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白、链中应该有4个 IC、它们都来自新的批次吗? 因为我可以看到一些 SER OUT 数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在故障波形(第一个芯片是新的批次、其他三个芯片是旧的批次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、请断开第一个 IC、仅对第一个 IC 进行测试、应该没有 SER OUT 信号。 从您的 X 射线图像中可以看出、内部没有键合线、这意味着没有 电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们按如下所示将 RCK 反转、它会作为第一个芯片工作、这是新的批次。 这意味着 IC 接线和布局良好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还观察了在第一个 IC 是新批次时、是否强制将 RCK 接地、行为正确(SERIN 和 SEROUT 相同且 SRCK 移位8)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个 IC 的输出通道情况如何? 您能在这个测试中看到 LED 点亮吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是很好、没有 DOUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RCK 只与输出级有关、不会影响 SER OUT、 在执行这些测试时还请测量 SRCLR 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的设计中、SRCLR 始终为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于新批次 IC 的 X 射线是异常的、我不确定它是否会影响其他信号、因此我仍然希望您能捕捉到该信号的波形。 简单总结一下、①when RCK 接地至 GND、SEROUT 可以遵循 SERIN 的序列、②when RCK 为高电平或脉冲、SEROUT 始终为零?

    如果可能、您是否能够仅针对第一个 IC 进行测试? 请提供第一个 IC 的正常 SEROUT 图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们将尝试 RCK 始终很高  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 同时、我认为您可以通过 X 射线联系当地质量团队、清楚地看到异常。 更有效的方法是解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RCK 始终为高电平、其行为很奇怪、SEROUT 跟随 Serin、但 SRCK 移位为24。 这是异常的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jacky,我不认为这是一个应用程序问题,因为只有异常的 IC 无法工作。  您可以执行 ABA 测试来验证它。

    如果是质量问题、我们无法帮您解决这个问题。 您需要联系 CQE 并进行 FA 分析。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Hailee。 我们正在进行中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、我将关闭此主题、如果您有任何其他问题、可以发布新问题或继续。 谢谢!