This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:用于 ISO7637-2脉冲1测试的 TVS

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502, LM74721-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385339/lm74502-q1-tvs-for-iso7637-2-pulse1-test

器件型号:LM74502-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM74502LM74721-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用 LM74502来驱动 B2B MOSFET、从而实现反向保护。  ISO7637-2脉冲1测试是否需要 TVS? 我们需要通过脉冲1、但我们希望降低一些成本。

谢谢

此致!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    脉冲1所需的 TVS。 如果您需要无 TVS 保护、请考虑 LM74721-Q1。

    此致、

    Shiven Dhir