This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:反向电流阻断

Guru**** 2503145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383181/tps22916-reverse-current-blocking

器件型号:TPS22916

工具与软件:

尊敬的支持团队:
我对 TPS22916CNYFI FPR 中的反向电流阻断有疑问。

IRCB 阈值为-500mA、但这是否意味着将发生小于500mA 的反向电流?

此外、我认为当 ON 引脚和 VIN 引脚为1V 或更高时、上述条件适用。
如果 VIN 引脚小于1V 或 ON 引脚为0.35V 或更低、在什么条件下将激活 RCB?

是否存在反向电流阈值?
或者反向电流是否根本不会产生?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "IRCB 阈值为-500mA、但这是否意味着将发生小于500mA 的反向电流?"

    正确。

    '如果 VIN 引脚电压小于1V 或 ON 引脚电压小于0.35V、在什么情况下会激活 RCB?'

    我们不保证 RCB 在这些条件下处于活动状态、因为它们超出了建议的运行条件:

    此致、
    TIM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!
    感谢您的答复。

    查看以下主题、似乎是在 VIN=0V 时 RCB 工作。
    e2e.ti.com/.../tps22916-reverse-current-protect
    e2e.ti.com/.../tps22916-reverse-current-blocking-when-vin-0

    我想知道 RCB 是否在 VIN=0V 时始终工作、或者是否仅在检测到反向电流时工作。

    此致、
    DICE-K