This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM83100:如果使用单节锂电池升压到5V、可以获得多大的电流?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM83100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385427/tpsm83100-how-much-current-can-i-get-if-using-single-cell-li-battery-boost-to-5v

器件型号:TPSM83100

工具与软件:

您好:

我想  在设计中使用 TPSM83100通过单节锂电池升压到5V。

当电池电压低于3V 时、系统应断电、因此 TPSM83100的输入为3V~4.2V。

问题是 主题标题、我的设计需要5V/1A、 TPSM83100能否 用于我的设计?

 您能告诉我我我可以从我的设计中获得的最大电流吗?

顺便说一下、 TPSM83100中的电感器 为1uH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 建强:

    正确、模块中使用的电感器为1uH。

    根据 DS (2.6A)中的最小峰值电流限制、当输入电压为3V 时、输出能力@5Vout 应接近1.1A。

    此致

    TAO