Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO
工具与软件:
您好!
我们使用 BQ78350-R1A 来管理4节锂离子电池组。 我注意到、即使 RSOC 低于10%、"Display"按钮也会使所有5个 LED 亮起、这完全忽略了我的 LED RSOC 阈值(设置为默认的0%、20%、40%、60%和80%)。
我还注意到、当我通过 bqStudio 复位芯片时、只会亮起1个 LED、这是正确的。 但在此之后、它会立即返回到之前的错误行为。
我还注意到、当我点击"RESET"时、RSOC 和 ASOC 都降至0%、这似乎是错误的。
我的问题是:
1.为什么 LED 不按预期工作? 为什么当 RSOC 和 ASOC 都低于10%时它会点亮5个 LED?
2、为什么复位时它能正常工作,但之后它不能正常工作?
3.为什么复位时 RSOC 和 ASOC 设置为0%?
这是 bqStudio 日志:
e2e.ti.com/.../display_5F00_LEDs_5F00_incorrect.log
这是配置文件:
e2e.ti.com/.../MaxAmps-10000mAh-4S-21700-pack-golden-parameters-v6.gg.csv
谢谢!
Nikhil