This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:即使 RSOC 为低电平、所有 LED 也不正确亮起

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1380071/bq78350-r1a-all-leds-incorrectly-light-up-even-when-rsoc-is-low

器件型号:BQ78350-R1A
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

您好!


我们使用 BQ78350-R1A 来管理4节锂离子电池组。 我注意到、即使 RSOC 低于10%、"Display"按钮也会使所有5个 LED 亮起、这完全忽略了我的 LED RSOC 阈值(设置为默认的0%、20%、40%、60%和80%)。

我还注意到、当我通过 bqStudio 复位芯片时、只会亮起1个 LED、这是正确的。 但在此之后、它会立即返回到之前的错误行为。

我还注意到、当我点击"RESET"时、RSOC 和 ASOC 都降至0%、这似乎是错误的。

我的问题是:

1.为什么 LED 不按预期工作? 为什么当 RSOC 和 ASOC 都低于10%时它会点亮5个 LED?

2、为什么复位时它能正常工作,但之后它不能正常工作?

3.为什么复位时 RSOC 和 ASOC 设置为0%?

这是 bqStudio 日志:

e2e.ti.com/.../display_5F00_LEDs_5F00_incorrect.log

这是配置文件:

e2e.ti.com/.../MaxAmps-10000mAh-4S-21700-pack-golden-parameters-v6.gg.csv

谢谢!

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_9974.MOV

    下面是展示该问题的视频。

    另外、视频链接: drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    您能否与我共享您的.srec 文件?

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    srec 已连接。

    我有一个附带问题:是建议使用.srec 文件还是通过在"Data Memory"屏幕中导入参数来对新的 BMS 芯片进行编程?

    SREC 的 Google 驱动器链接: drive.google.com/.../view

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花些时间来研究 LED 问题。

    因此、当您导入.gg 文件时、它将仅在数据闪存中包含公共参数、当您导入.srec 时、它将包含所有内容、固件、公共参数、私有参数等 我建议导入.srec 或 gm.fs。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、您好!

    此处有任何更新或提示? 如果您需要我的任何其他信息、请告知我、我们需要尽快解决此问题。

    谢谢!

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    我还不能复制此行为。

    此致、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、您好!

    这是不幸的。 您是否认为该芯片是刚损坏的,然后不知何故? 如果是、什么可能导致此类损坏?

    谢谢!

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil:

    器件可能已损坏。

    此致、

    Evan