This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25018:限流降压项目进度

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386236/lm25018-current-limited-buck-project-progress

器件型号:LM25018

工具与软件:

大家好!
已经有一段时间了、我将重新访问该链接。 我测试了 LM25018、因为我需要一个降压转换器将输入电压(20-28V、标称电压24V)转换为16.8V、非常稳定且电流有限。
我的要求是尽量减少电流和电压波动、我们向我推荐了这款芯片。 我对它进行了测试,但是我遇到了一个问题:电流限制我不希望负载超过350mA 但这个芯片的电流限制比数据表中的高得多,甚至可以达到750mA ,这是所需的两倍以上。
1) 1)是否有方法可以限制电流?

2) 2)在其他情况下、是否有另一个采用相同封装和类似布局的降压转换器(具有所有集成 MOSFET)可以满足我关于将输出电流限制为最大350mA 的要求? 你能告诉我什么?
谢谢你