This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:P/N 交换兼容性

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385219/tusb1044-p-n-swap-compatibility

器件型号:TUSB1044

工具与软件:

您好、我们将 TUSB 1044用于 USB 3.2第2代至 DP (使用所有4个通道时为10Gbps)。 仔细查看规格表、不要看到任何关于一对中 P/N 交换的兼容性的提及。

您能否确认这是否与输入和输出端的 P/N 交换兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    而 USB3确实支持极性交换、而 DisplayPort 则不支持。 在 DP 交替模式应用中使用1044时、请确保不要交换超高速线路上的 P/N。  

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dipen:

    我相信我误解了你的实施。 如果您在 TUSB1044之前交换 P/N 此外 在 TUSB1044之后交换 P/N、则这是可以的。 关键是使 P/N 在系统的输入和输出端保持一致。

    您不能只交换一次、因为 DisplayPort 不支持极性交换。 我对困惑的道歉。

    此致!

    Shane