This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24S:一个堆叠70A、四个堆叠.max 200A

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385702/tps546d24s-one-stack-70a-x4-stack-max-200a

器件型号:TPS546D24S

工具与软件:

你(们)好

我需要设计一个可调功率(OUT 0~4V/70A) 作为堆叠

对于280A、最大额定功率是 x4堆叠

我想知道哪些 TI 器件符合该规格吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在接下来的几天内发布回复。

    谢谢!

    Calan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    TPS546D24S 可能不适合您的应用、因为最大电流为40A/相。  

    对于70A/相、我建议您查看我们的控制器(外部 FET)解决方案。  

    https://www.ti.com/power-management/buck-step-down.html

    选择 VIN 范围后、您可以 按特性等进行筛选、从而找到符合您需求的器件。

    谢谢!
    Tomoya