This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756的 JEITA 合规性、但配备智能电池

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384391/bq25756-jeita-compliance-of-bq25756-but-with-smart-battery

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25750

工具与软件:

尊敬的团队  

           我已经选择了 BQ25756充电器与我的智能电池谈 SMBus ,

现在问题是充电器是使用热敏电阻的所有计算与 Jeita ,但那些智能电池有温度传感器,但在电池内部,我可以从 smbus 获取温度值,然后可以通过 I2C 发送数据到充电器.

能否看一下这个东西是否可以解决  

我已经做了所有其他的事情和6充电器将用于系统和生产将在大数量,请推荐一些解决方案

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您耐心等待。 我们现在很忙、本周稍后再与您联系。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将等待您的回复  

    谢谢

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    您需要使用智能电池的 MCU 与充电器通信。 MCU 会将充电器的 SMBus 转换为 I2C。

    我们正就如何使用 MCU 将 SMBus 转换为 I2C 编写应用手册。 此应用手册应在本月底之前发布。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我正在使用 MCU 与充电器和电池通信,该应用程序将非常有帮助,

    但我仍然有一个疑问, Jeita 合规性是由物理热敏电阻连接到 TS 引脚充电器的什么我理解,  

    您可以告诉我充电器的注册,在那里我可以发送我将从智能电池得到的温度值.

    谢谢

    Karan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    智能电池是否具有可插入 BQ25750转换器的热敏电阻自己的连接?

    您还可以使用 MCU 降低不同温度区域的充电电流和充电电压。 BQ25756也没有用于发送温度值的寄存器。

    此致、
    埃森·加洛韦