工具与软件:
尊敬的团队
我们将 使用基于 TPS25942的有源电源 ORing 电路用于满足12V @5A 电源要求的定制。
给 bord 上电时、ORing IC TPS25942有时会受损。 根据产品说明书、MOSFET 应在高负载条件下关闭。
您可以建议为什么此 IC 会损坏。
附加原理图供您参考。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Arush
感谢您的答复。
1. IC 上没有物理阻尼,但它不工作。
2.我们的板在启动过程中出现了初始电涌,似乎超过了5.2A
3.在此之后,两个 ORing IC 都不工作。 我们绕过了完整加载并进行了检查。 (使用新的 ORing IC 替换后、不具有负载的 ORing 可以正常工作。)
4.同样的事情,我们检查的外部直流负载也(绕过我们的卡负载)。 ORing 工作正常、直至5A laod。 当我们提供超过5.5A 的负载时、IC 停止工作。 在将负载降低到3A 后、它不会恢复正常。
当我们在一个 IC 输入端释放过载时、另一个 IC 也不起作用(我们尝试使用正常负载时)。
当我们更换这两个 IC 时、它们可以在正常负载(<5A)下工作。
根据数据表、FET 应关断、并且应在负载正常时工作。 是这样吗? 另一方面、在每过载时、我们都需要更换 IC?e2e.ti.com/.../Power-oring.pdf
请检查。 等待您宝贵的回复。
我们为12V @5A 负载设计了 ORing。 (两个输入均为12V)
不是很重要
Krishnam Raju M.
尊敬的 Krishnam Raju M:
ILIM 似乎设置为5A、快速跳闸电平为7.87A。
我们还检查了外部直流负载(绕过我们的卡负载)的同样事情。 ORing 工作正常、直至5A laod。 当我们提供超过5.5A 的负载时、IC 停止工作。 在将负载降低到3A 后、它不会恢复正常。 [报价]它们是否损坏或在下电上电后恢复?
您能否分享波形。 您是否具有浪涌曲线或瞬态值? 启动期间的负载消耗电流大小以及是否可以开启 ORing 器件然后连接负载(系统按顺序启动)
输入侧二极管的器件型号是多少?
此致、
Arush
尊敬的 Arush
感谢您的答复。
我们的要求也是5A。
1、昨天,我们曾多次通过电子直流负载应用更多的负载5.7A。 此 IC 已物理损坏。 其他 Oring IC 也停止工作,对于它的物理外观是好的。
2. 剩下的大部分时间 IC 的物理状态良好,在电源关闭后不会恢复(与我们的电路板负载)。
3.我们正在调试电路板浪涌/瞬变问题的原因,并将进行更新。 (我们将尝试提供浪涌负载的详细信息)
4.目前我们不安装输入 二极管。
请澄清以下几点
5.如果负载小于5.7A、应在新的电源循环后恢复。 是这样吗?
我们正在使用 TPS25942A、它将尝试自动恢复。
6.是否必须提供1V 的 PGTH。 现在、电压为6V、因为 R44和 R520的值相同。
不是很重要
Krishnam Raju M.
您好!
我对延迟答复表示歉意。 感谢您的耐心。
6. 必须提供1V 的 PGTH。 现在、我们将提供6V 的电压、因为 R44和 R520的电压值相同。[/报价]如果你不使用 PG 信号、那么你无需担心这个信号。 对于该器件、6V 也适用。 该器件内部有一个阈值电压为0.99V 的比较器。 任何高于阈值但低于建议最大值18V 的值都是合适的。
[报价 userid="314294" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1378142/tps25942a-tps25942/5269022 #5269022"]5.如果负载小于5.7A、应在新的电源循环后恢复。 是这样吗?
[报价]由于 ILIM 设置为5A、因此在5.7A 等过载事件期间、该器件会将电流调节到5A、并耗散多余的功率。 这种功率耗散会导致结温升高、并导致热关断。 此 TSD 可在下电上电后恢复、或者自动重试也可从这种情况恢复。 在电流调节期间、FET 仍处于导通状态且没有故障、因此器件不需要下电上电。
4. 目前我们没有安装输入 二极管。输入端的 TVS 二极管可以防止器件损坏。 电压高于绝对最大值会导致器件损坏(外部或内部)。
此致、
[/quote]
Arush
尊敬的 Arush:
感谢您的宝贵支持。 我还想问一个有关我的电源电路的问题。
1.采用 TPS25942的 Power ORing 后、 采用2个降压稳压器(LTC7151S)实现12V 电压。 一个降压转换器用于处理器内核(1V)、这种稳压器经常出现故障。
有时3V3稳压器也会出现故障(连接的电源树)。
2.最初我们会看到电压下降、之后此降压稳压器 出现故障、并发现输入和输出电压点阻抗短路(输入到地阻抗和输出到地阻抗正常)。
3.在我们意外接触时、我们发现有时这些稳压器会发生故障。
4.在某些板上,这些调节器是好的。
您可以分析这个问题吗?可能的原因是什么?e2e.ti.com/.../power-tree.pdf
不是很重要
Krishnam Raju m