This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:不使用反向模式时的输入和输出电容器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385952/bq25750-input-and-output-capacitors-when-not-using-reverse-mode

器件型号:BQ25750
Thread 中讨论的其他器件:BQ25756BQ25758

工具与软件:

您好!

我已经阅读了以下建议

[常见问题解答] BQ25756:输入和输出电容器
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1357455/faq-bq25756-input-and-output-capacitors

我有一个关于这篇文章的问题。
如果我不使用反向模式、80uF 可用吗?

作为我的问题的背景、我在以下数据表站点中搜索了"瞬态响应"、所有这些站点都处于反向模式说明中。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25750.pdf

此致、
Tamura Go

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tamura:

    充电器两侧都需要至少具有80µF、以确保转换器稳定。

    感谢您告知我有关瞬态响应问题的信息。 正向瞬态响应仅适用于 BQ25758 (一款直流/直流转换器)。 我将其添加到常见问题解答中。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦