This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2990:CS2441759:部件- ALDTR0009988241 >MPN # LM2990SX-5.0/NOPB

Guru**** 2589660 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386087/lm2990-cs2441759-part---aldtr0009988241-mpn-lm2990sx-5-0-nopb

器件型号:LM2990

工具与软件:

您好、TI 团队:

请参阅主题器件型号- ALDTR0009988241 > MPN # LM2990SX-5.0/NOPB  

我们需要切断中间引脚来使用该器件、请确认中间引脚切割是否存在任何风险。

有关详细信息、请参阅以下快照。 引脚将以闭合受控方式切割。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dipak、

    我没有看到粘贴的任何图像。 我假设您是指引脚2。 通常、一旦销被切断、保修将失效。 但是、假设器件内部没有受到切割操作的影响、器件应该仍能够通过选项卡连接到 VIN。

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试附加图像、但未能附加、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果切断引脚2、是否存在可靠性或潜在故障等风险。 请确认。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dipak、

    根据切割方式、会对内部引线框产生不利影响。 假设切割后内部引线框不受影响、那么您仍应通过凸片保持与 VIN 的电气连接。  

    ~ Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、亚伦、

    感谢您的快速响应、将确保以密切受控的方式切割。

    如果需要、明天将与我们的技术团队联系。

    再次感谢!

    此致、

    Dipak Badgujar。